This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] ADC16DV160:为什么共模1.15V 与基准电压1.2几乎相同?

Guru**** 2535750 points
Other Parts Discussed in Thread: LMH6554, ADC16DV160

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/data-converters-group/data-converters/f/data-converters-forum/883218/adc16dv160-why-common-mode-1-15v-is-almost-the-same-as-reference-voltage-1-2

器件型号:ADC16DV160
主题中讨论的其他器件:LMH6554

您好!

我们使用放大器 LMH6554和+-2.5V 电源来驱动 ADC。 我们将共模设置为使用 ADC VRM 输出输入信号、输出电压约为1.15V。 由于我们通常具有弱信号、因此我们不会过冲测量范围、但我们对建议的设计有一些误解。

1)根据数据表、ADC 具有2.4V 的全差分输入范围。 这是否意味着 ADC 的每个单个输入都应在1.15V - 0.6V 至1.15 + 0.6V 的范围内?

2) 2)为什么我们的电压调节模块为1.15V、并且接近1.2V 的基准电压?  为什么不是 Vref/2? 这对信号质量有何意义? 如果差分输入的一侧超出测量窗口范围、会发生什么情况?  

假设我们为其提供-2.5V 和+2.5V 放大器以及1.15共模。 由于在此配置期间 、高通脉冲将接近正电源轨、而低通脉冲将远离负电源轨、因此负脉冲将被放大得更强。   它将如何影响 ADC?

我们尝试为放大器提供-1.25和+3.65V 电压、使其在1.15V 的共模电压附近对称。 信号存在一些差异、但并不显著。 我们有时会看到更强的过冲。   

3) 3)您建议使用什么放大器以安全的方式驱动该 ADC、而不会突然过冲?  

此致、Vasily

 

 

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Vasilly、

    我们将对此进行研究。

    此致、

    Jim

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Vasily、

    我认为、像这样解释模拟输入可能会更加直接一些。

    VOCM (由引脚 V_RN 提供的1.15V 共模电压)将提供给 FDA (全差分放大器 LMH6554)。 FDA 的 OUT+将提供该共模电压(1.15V)以及 FDA 接收的任何输入信号(如1.2V pp 正弦波)。 在 FDA 之外也会发生同样的情况、但输入信号(1.2Vpp 正弦波)将呈180度异相。

    现在、当这些信号到达 ADC16DV160模拟输入引脚(VIN+-)时、将减去 VCM (1.15 - 1.15 = 0)、并将剩余信号与 VREF 值(1.2V)进行比较。 由于正弦波的相位差为180度、因此实际上会增加它们(1.2Vpp -(-) 1.2Vpp = 2.4Vpp)。

    这只是一个示例、但更好地展示了 ADC 的功能。

    我认为、您可能不需要双极 FDA、因为该 ADC 不使用负轨。 我将包括能够提供放大器建议的同事。

    您将使用的输入的频率范围是多少?

    此致、

    Dan