This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] DAC7760:内部4.6V 电源

Guru**** 2520870 points
Other Parts Discussed in Thread: DAC7760

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/data-converters-group/data-converters/f/data-converters-forum/883252/dac7760-internally-4-6-v-supply

器件型号:DAC7760

您好!

DAC7760IRHA 的某些电路板上有问题:看起来、即使引脚 DVDD-EN 与 GND 相连、互连4.6电源也会导通。 如果未连接、则引脚 DVDD 上的电压为4.3V。

有趣的是、这个问题只有10个电路板中的两个。 更换 DAC7760不能解决此问题。

此致

弗拉迪米尔

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Wladimir、

    您是否观察到"良好"板和"不良"板之间的 AVDD 电流差异? 正如您正确地说过的、当 DVDD-EN 连接到 GND 时、DVDD 应约为4.6V。 请通过测试实际器件引脚上的电压、确保"坏板"上的 DVDD-EN 引脚真正连接到 GND。  

    此外、您能否分享有关设计的更多详细信息、例如 AVDD 电平、SPI 逻辑电平等 如果可以、请分享原理图。  

    谢谢、

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Reza、

    PCB 上有一个错误:其中一个 SPI 引脚和+5V 电源电压之间短路。

    尽管如此,非常感谢!

    弗拉迪米尔