This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LM98714:lm98714

Guru**** 2534260 points
Other Parts Discussed in Thread: LM98714

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/data-converters-group/data-converters/f/data-converters-forum/884115/lm98714-lm98714

器件型号:LM98714

尊敬的团队

感谢您的帮助。

您能否为我提供决定 LM98714 INCLK 的参数。

1.它是 由 CCD 输出决定还是固定。

2. CCD 输出频率与 LM98714的 INCLK 之间的关系是什么

请提供帮助。

此致

Pankaj Upadhyay  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Pankaj、

    感谢您的提问。 让我联系该部件的专家。 您可能会在3/1/20之前收到响应。

    最棒的

    授予

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Pankaj、您好!

    LM98714 INCLK 应:

    1) 1)是1倍或2倍的目标 CCD 传感器像素频率

    2)不应超过 LM98714数据表的最小值和最大值

    可以调整所有 LM98714时序输出(传感器输入),以便在 LM98714模拟输入处获得与 INCLK 同相的像素信号。

    此致、

    Costin

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    感谢 custin 的回应。

    此致
    Pankaj Upadhyay