This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] DAC9881EVM-PDK:DAC9881

Guru**** 2924610 points

Other Parts Discussed in Thread: DXP, DAC9881, DAC8881

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/data-converters-group/data-converters/f/data-converters-forum/871074/dac9881evm-pdk-dac9881

器件型号:DAC9881EVM-PDK
主题中讨论的其他器件:DXPDAC9881DAC8881

无法同时在 Windows 10和 Windows XP 上使用 DXP GUI

Windows XP 上出现两个错误:

1. DXP_Main.vi 中的错误1073807343 VISA Find Resource。 状态-加载固件加载

2.错误1404在 DXP_Main.vi 状态中插入菜单项-设备扫描

Windows 10上出现一个错误:

1. DXP_Main.vi 中的错误1073807343 VISA Find Resource。 状态-加载固件加载

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Max:

    该软件主要是使用 Windows 7设计和测试的。

    https://e2e.ti.com/support/data-converters/f/73/t/752486?tisearch=e2e-sitesearch&keymatch=DXP

    我们在 Windows 10上多次看到此错误、但我在 XP 上没有看到它。  您是否真正在 XP 上运行它、或者在 Windows 10上以 XP 兼容模式运行它?   

    您可以尝试直接从 NI 以及 NI Visa 库安装 LabVIEW 运行时引擎。  您是否有 Windows 7计算机来测试此操作?

    谢谢、

    Paul

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    它现在可以在 Windows XP 计算机上工作。 但是、DAC9881器件配置文件全部为零、呈灰色显示。 但是、在进一步检查 xml 文件时、数据会填充在该文件上。 尝试使用 DAC 下载驱动器也不会显示任何内容。 是否有另一种加载 DAC98981 xml 文件的方法?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Max:

    请尝试安装 DXP 的支持包。

    e2e.ti.com/.../7077.dxp_2D00_supportpackage_2D00_2.0.0.exe.zip

    请告诉我这是否解决了问题。  它应该下载 xml 文件。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    安装支持包后问题仍然存在。 请提供建议。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Max:

    您能否截取显示灰显内容的 GUI 屏幕截图?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    对延迟答复表示歉意。 我 将很快发送屏幕截图。 我们目前正在选择 DAC8881作为接口、并查看发送到 DAC 的数据。 在输出端、我们看到 VOUTA 接近0.5V。 是否有方法知道在我们单击 Run DAC 命令时发送的内容?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Max:

    您将哪些外部电源应用于 EVM? 您是否在电路板上应用了 VCC 和 VSS?

    谢谢、

    Paul