This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LM98725:CCD S11510

Guru**** 2826755 points

Other Parts Discussed in Thread: LM98725

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/data-converters-group/data-converters/f/data-converters-forum/883603/lm98725-ccd-s11510

器件型号:LM98725

大家好、

IC lm98725是否可用于 CCD S11510的时序生成和数据采集。 CCD 的输出速度频率通常为250KHz。

如果不是、

请您说明原因并建议任何支持的文档。  

您能为上述 CCD 推荐任何其他 AFE 和时钟发生器 IC。

如果 是

> Q1。 什么参数决定 IC 的输入时钟以及如何计算该时钟。

>Q2。 输入时钟是否可以进一步分频以实现时钟 输出和 ADC?

请提供帮助。

注意事项

Pankaj Upadhyay。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Pankaj、

    感谢您的提问。 让我联系该部件的专家。 您可以在2月28日之前收到回复。

    最棒的

    授予

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Pankaj、您好!

    如果传感器速度与像素速度相同、对于 LM98725 PLL 而言、250kHz 太慢。 请联系 CCD S11510制造商了解详情。

    Q1:LM98725 INCLK 应为1x 或2x 传感器目标像素时钟

    Q2:否、请参阅上文。

    此致、

    Costin