尊敬的先生/女士:
我们如何为 IC LM98714选择输入时钟频率。 我们是否可以对 CCD 的输入时钟进行分频、如果固定的话、也可以对其进行分频。
请帮帮我。
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
Pankaj、您好!
LM98714主要应用是 与 S11511不匹配的彩色扫描仪。 据我所知 ,S11511是64*2048阵列,而不是扫描器类型:3行并行处理。 线路选择需要一个外部控制器。 应将 LM98714设置为"从器件"模式:该 控制器应生成 SH。
这是系统中的一个时钟、LM98714时钟应与传感器像素时钟匹配、以使 CDS 模式或 S/H 模式下的 ADC 采样与 传感器像素保持一致
此致、
Costin