This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LM98714:lm98714

Guru**** 2528960 points
Other Parts Discussed in Thread: LM98714

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/data-converters-group/data-converters/f/data-converters-forum/882417/lm98714-lm98714

器件型号:LM98714

尊敬的先生/女士:

我们如何为 IC LM98714选择输入时钟频率。 我们是否可以对 CCD 的输入时钟进行分频、如果固定的话、也可以对其进行分频。  

请帮帮我。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    感谢您的发帖。 我将其分配给支持此产品的工程师。 请在2月25日之前回复。

    此致、

    辽卡特

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    输入时钟在内部  可选。 如果外部时钟为像素时钟 Reg1_D2、则应将内部时钟  乘以获得所需的 ADC 时钟

       您可以在数据表表表1中找到不同运行模式下外部时钟和内部 ADC 时钟之间的关系

    此致、

    Costin

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Costin:

    它对 CCD 传感器 S11511是否有用?

    根据前面有关 CCD 传感器 S11510的查询、LM 98714由于 ADC 的速度问题而无法用于其时序生成、但如果输入时钟降低至 CCD 传感器所需的速度。

    然后  

    它是否对上述 CCD 传感器有用?

    请澄清疑问。  

    此致

    Pankaj upadhyay

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Pankaj、您好!

    LM98714主要应用是 与 S11511不匹配的彩色扫描仪。 据我所知 ,S11511是64*2048阵列,而不是扫描器类型:3行并行处理。   线路选择需要一个外部控制器。 应将 LM98714设置为"从器件"模式:该 控制器应生成 SH。

    这是系统中的一个时钟、LM98714时钟应与传感器像素时钟匹配、以使 CDS 模式或 S/H 模式下的 ADC 采样与 传感器像素保持一致

    此致、

    Costin