This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] ADS131A04:全差动模拟输入行为

Guru**** 2756835 points

Other Parts Discussed in Thread: ADS131A04

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/data-converters-group/data-converters/f/data-converters-forum/884109/ads131a04-fully-differential-analog-input-behavoiur

器件型号:ADS131A04

大家好、

我正在设计一个数据采集板、它将具有 ADS131A04、用于从放大的称重传感器采集数据。  
信号将是单端信号、最大振幅范围为+10V 和-10V。 为了正确获取它、我将启用内部基准(在2.442V 时)和电荷泵。
假设我将使用一些精密电阻器来调节该振幅、我无法计算 ADC 输入端允许的最大(正或负)值以及计算输出字时必须考虑的基准。

从数据表的第38页可以看出、正满量程信号(>VREF/增益)产生0x7FFFFF 的输出、负满量程信号(<-VREF/增益)产生0x800000。
因此、从这一点上、我可以假设 VREF = 2.442V 并在输入端提供+/- 2.442V 信号? 但如果是这样、它将与绝对最大额定值相冲突、在这里、我读出最小输入电压可以是 AVSS (=0)-1.65V。

如果无法提供全差分信号、我无法理解为什么您在其中输入了具有这种限制的电荷泵。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    米歇尔


    ADS131A04的 ADC 为全差分。 如果基准电压设置为±2.442V、则其可测量的满量程为+2.442V 至-2.442V。 但是、输入是通过 AINP 和 AINN 输入电压的差值来测量的。 ADC 测量 AINP-AINN。 如果 AINP 设置为1V、AINN 设置为3V、则 ADC 测量-2V、因为 AINN 高于 AINP。

    对于 ADS131A04、我们在数据表的第7页给出了绝对最大额定值。 模拟输入电压(AINP 或 AINN)不能大于 AVDD+0.3V 或小于 AVSS-0.3V (启用电荷泵时为 AVSS-1.65V)。 超过这些电压可能会损坏器件。 此外、我们在数据表的第8页提供了建议运行条件表。 这列出了 AVSS 至 AVDD (在电荷泵被启用的情况下、AVSS-1.5V 至 AVDD)的绝对输入范围。

    对于您的应用、您的信号实际上是伪差动。 AINN 负输入被设定为一个接地、然后 AINP 正输入随之改变。 对于差分信号、输入共模电压是恒定的、AINP 和 AINN 都围绕该电压摆动。

    您只需使用一个简单的分压器、但正如您所注意到的、输入将受到限制、因为您将 AINN 接地、并且输入的负范围不会远至-2.442V。 在这种情况下、您需要对输入进行电平位移、使其处于 ADS131A04 ADC 的整个范围内。 您可以使用全差分放大器(FDA)将输入转换为 ADC 的范围、并将 FDA 的输出共模设置为 ADC 的1/2 Vs。 您还可以使用某种仪表放大器将负输入设置为不同的电平。


    吴约瑟