This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] ADS1255:ADS1255上的直方图错误。 VREF 电路错误?

Guru**** 2933120 points

Other Parts Discussed in Thread: ADS1255, OPA350, ADS1256, REF6225

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/data-converters-group/data-converters/f/data-converters-forum/884178/ads1255-bad-histogram-on-ads1255-wrong-vref-circuitry

器件型号:ADS1255
主题中讨论的其他器件: OPA350ADS1256REF6225REF5025

您好!

´re 在 ADS1255上获得以下读数分布。 我们怀疑 Vref 电路、我们在该电路中使用 ADR431基准。 ADS1255手册在第28-29页上介绍了使用该基准的两种方法。 我们必须将哪个电路与 ADR431配合使用? 可能是 Vref 以外的另一个问题?  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Hugo、

    欢迎访问 TI E2E 论坛!

    您是否尝试探测+2V5电压以查看其是否稳定?

    我猜是 ADA4004-4 (特别是 U1D)上的电容负载可能会使该缓冲器变得不稳定。 ADS1256数据表中的图26显示了驱动大电容负载的 OPA350;然而、OPA350是专为能够处理大电容负载而设计的。 您可能需要移除47uF 电容器、甚至可能移除其中一个100nF 电容器。

    注意:我们确实有低噪声缓冲基准源、例如 REF6225或 REF5025、它们能够直接驱动 ADC 的基准输入并处理大容性负载。 REF5xxx 和 REF6xxx 器件是在 ADS1255之后发布的、因此 OPA350可能是 ADS1255数据表中推荐的器件。