This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] AFE58JD18EVM:购买 REG AFE58JD18评估套件

Guru**** 2589280 points
Other Parts Discussed in Thread: AFE58JD18EVM, AFE58JD18, TSW14J57EVM, AFE5818EVM

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/data-converters-group/data-converters/f/data-converters-forum/871535/afe58jd18evm-reg-afe58jd18-evaluation-kit-purchase

器件型号:AFE58JD18EVM
主题中讨论的其他器件:TSW1400EVMAFE58JD18TSW14J57EVMAFE5818EVM

我计划在其中一个项目中使用 AFE58JD18。 在纳入同一内容之前、我想对其进行评估。 AFE58JD18产品页面提供了其评估卡的链接(AFE58JD18EVM)。 但在 AFE58JD18EVM 的"硬件特性"部分中、给出了使用 TSW14J56EVM 或 TSW1400EVM 进行数据采集的方法。 但两者都仅支持8个数据通道、 其中 AFE58JD18EVM 提供16路输出。 在 TI 网站上、我可以找到 TSW14J57EVM。

1) 1)请阐明 TSW14J57EVM 是否支持 AFE58JD18EVM?

2) 2) HSDCPro 软件是否支持 TSW14J57EVM?

3)是否有任何16通道 LVDS 采集卡(带软件支持)?

4) 4)使用上述评估卡(AFE58JD18EVM、TSW1400EVM、TSW14J56EVM、TSW14J57EVM)是否需要任何许可证?

5) 5)捕获软件和 AFE 软件是否免费?

6) EVM (TSW14J57EVM、AFE58JD18EVM 等)是否随附了自己的交流电源适配器?

请尽快回复。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    首先、您能否按以下方式访问 TI 网站:

    http://www.ti.com/product/AFE58JD18

    然后请查看"! 更多信息"  

    和"  在 NDA 下可提供完整数据表和其他设计资源。  立即申请"

    然后、您可以接收您要查找的所有信息。

    对于您的问题:

    提供的 AFE58JD18EVM 可用于连接:

    用于 LVDS 接口的 TSW1400EVM

    和用于 JESD204B 接口的 TSW14J56EVM。

    (注意:AFE58JD18EVM 不使用且不支持 TSW14J57EVM)

    使用连接到 AFE58JD18EVM 的 TSW1400EVM、

    您可以接收16通道 LVDS 数据。

    此外、您还可以注册(如上所示、来自网站的链接、

    您可以按所述接收软件(您将获得此许可证)。

    我还将询问您有关交流电源适配器的问题

    并尽快通知您。

    谢谢!

    此致、

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你(们)好

    感谢您的回复。 请告诉我有关交流电源选项的信息。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    在回答交流电源选项问题时、

    答案如下:

    否,我们不提供交流电源适配器。

    仅提供电源连接器电缆。

    谢谢!

    此致、

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你(们)好

    对于 TSW1400EVM、用户指南中提到、4A 容量+5V 应该是电源输入规格。 但在 AFE58JD18EVM 中、未提及但仅提及"套件一致性(1) AFE58JD18EVM、(2)电源线和(3) USB 电缆"。 您能否分享详细的 AFE58JD18EVM 用户指南?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    对于您的问题、

    实际上、TSW1400EVM 和 AFE58JD18EVM 来自不同的组、

    因此、它们的政策可能不完全相同。

    谢谢、此致、

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你(们)好

    slou430a.pdf 中提到了"电源:EVM 随附桶形连接器电源线、连接在 J1上、但不支持 CW 模式或 Vcntl 电路所需的–5V 电压。 这需要额外的电缆(未提供)。 此5V 电源必须能够提供高达2A 的电流、而–5V 电源必须提供高达1A 的电流。–5V 电源用于 CW 输出外部电路和 Vcntl 电路中放大器的负电源。 TSW1400 EVM 通过与其自己的 EVM 套件一起提供的电源线(类似于图2)供电。 "。 请阐明电路板是否在不使用-5V 的情况下工作。

    请建议使用一个评估板、该评估板可从12V 直流电源提供+5V 和-5V 电源

    请联系 AFE58JD18EVM 的负责工程师

    谢谢

    Bivin

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    你过得怎么样?

    如果您提到 slou430a.pdf (来自 AFE5818EVM)、您能告诉我们吗?

    如果是、请查看其第8页:

    其中提到:

    ===================

    将此电缆的白色条纹侧连接到5V 电源。 或者、如果使用 CW 或 Vcntl 电路、可在 J3或 TP3处连接–5V (1A)电源。 没有为此提供电缆。  

    ===================

    是的、您答对了。

    使用 AFE58JD18EVM 时、如果您尚未使用(请禁用 CW 模式并禁用 Vcnt 模式)、

    您只能使用+5V 电源连接电缆的白色条纹侧。

    如果要同时使用 CW 和 Vcnt、则需要使用不同的电源线连接到您自己的电源

    同时+5V、GND 和-5V。

    谢谢!

    此致、

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    是的、我们将向我们的工程师提供此问题

    并将很快回复您。

    谢谢!

    此致、

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    我们的工程师回答:

    对于您的"12V 直流+5V 和-5V" :

    ===========

    它们可以使用任何-5V 的电缆。  

     TI 不提供。

    ===========

    谢谢!

    此致、

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你(们)好

    1)在用户指南 slou430a 的图3中、显示 TSW1400EVM 提供2A 电流(+5V)、但在 TSW1400EVM 数据表中为4A。 请澄清。

    2) 2)在同一图中、给出了 AFE58XX1XEVM 提供+5V 电压、2A $-5V 电流和1A 电流。 我是否可以考虑 AFE58JD18EVM 的相同电源要求? 请分享详细的 AFE58JD18EVM 用户指南。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    请回复

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    对于问题1):

    当您使用 AFE58JD18EVM 时、

    您需要参考自己的用户指南 slou378

    (不是 slou430a)、因为它未指定 TSW1400EVM 的电流

    因此、请参阅 TI 网站链接中的 TSW1400EVM 数据表:

    focus.ti.com/.../tsw1400evm.html

    对于您的问题2:

    根据 AFE58JD18EVM 用户指南、

    您可以看到 AFE58JD18EVM 的电源要求

    电压为+5V、电流为2A、电压为-5V、电流为1A。

    谢谢!

    此致、