This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] ADS1118EVM:需要压缩升级的驱动程序。

Guru**** 2943430 points

Other Parts Discussed in Thread: ADS1118, ADS1118EVM

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/data-converters-group/data-converters/f/data-converters-forum/881049/ads1118evm-require-a-comptabile-upgraded-driver

器件型号:ADS1118EVM
主题中讨论的其他器件:ADS1118

您好!

为了看到正弦曲线、我想尝试并加速监视器、以便为芯片升级驱动程序。

该套件建议使用什么驱动程序?

再次感谢、

Mimi

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Mimi、

    我不确定我是否理解。 ADS1118以特定的数据速率运行、所有这些数据速率都应可从 EVM GUI 访问并查看。 如果软件正在运行、您应该能够看到器件的功能。

    EVM GUI 是否正在运行? 您是否能够从器件读取数据?

    吴约瑟

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Joseph、

    EVM GUI 正在运行、我能够从器件读取数据。 最终、我需要为仪器脊髓杆开发一个植入装置微控制器代码来测量应变。

    是否仍然可以提高 ADS1118的数据速率并加快显示器的显示速度?

    Mimi

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Meera、

    我将查看用于开发此 EVM 的代码。 如果您尚未看到它、我们可从 EVM 文件夹中下载它:

    http://www.ti.com/tool/ADS1118EVM

    如果您在"软件"部分中进一步查看、您可以在下载时找到 ADS1118EVM 源代码。  

    我要指出的是、我们仅以这种情况为例、除了提供代码之外、我们可能无法帮助开发。

    吴约瑟

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Joseph、

    感谢您的参与! 没有、我完全理解。

    我再次进行两次检查、结果发现器件的运行速度不如每秒860次采样的快。

    我使用 Windows 10的事实是否会有所不同?

    最棒的

    Meera

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Meera、

    我认为该 EVM 在您的 Windows 10计算机上按预期工作。 EVM 旨在展示 K 型热电偶测量的冷端补偿方法、而 EVM 演示中未内置速度。 无论 ADC 的数据速率如何、SM-USB-DIG 上的主器件都不会尝试以更快的速度与器件通信、并且数据速率报告非常缓慢、

    吴约瑟

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Joseph、

    我想我现在已经理解了。 在这种情况下、是否有任何其他演示板可用于此芯片? 或任何类似的芯片?

    如果不是、我很可能会修改源代码以以更高的速度进行采样、我知道您无法帮助我、这是令人理解的。

    Meera

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Meera、


    以下是几个可用于进一步评估 ADS1118的选项。

    首先、ADS1118EVM 确实提供了源代码、但我不确定它采用的是哪种形式。 它实际上可能是一个 LabView 项目。 如果您转到此处的 EVM 产品文件夹:

    http://www.ti.com/tool/ADS1118EVM

    在底部附近、"软件"部分中有两个链接。 一个是 EVM 的 GUI、另一个是 EVM 的源代码/固件。 这可能是您可以修改的内容。

    其次、还有另一个类似 EVM 的板可用。 这是 ADS1118 BoosterPack。 这也是热电偶中心板、可通过以下链接获取:

    http://www.ti.com/tool/430BOOST-ADS1118

    对于该板、产品页面中有指向固件的链接。 这应该具有可修改的代码来更改配置和操作、但我认为它没有可在屏幕上显示的 GUI。 要对 BoosterPack 进行编程和运行、我认为您需要 MSP430G2 LaunchPad 开发套件、您可以在此处找到该套件:

    http://www.ti.com/tool/MSP-EXP430G2

    吴约瑟