Other Parts Discussed in Thread: ADS54J60, LMK04828
主题中讨论的其他器件:ADS54J60、 LMK04828
您好!
我尝试使用外部 CLK 运行 ADS54J60-EVM、该 CLK 的范围应从最小值(~250MSPS)到最大值(~ 1Gsps)。 目前所做的工作如下:
a.修改了硬件->删除了 C65、C73并将0.1uF 放置在 C64和 C72上
b.从发生器馈入 J6 10MHz 基准
c.从 J5上的同一个发生器馈送 CLK (在发生器上设置所需的频率)。
d.安装了 ADS54Jxx 1.8 GUI 和 HSDC Pro v5
我尝试通过 执行以下操作来使用由 ADS54Jxx GUI 提供的准备好的配置文件:
a.为给定的频率加载.cfg 文件(例如 LMK_Config_Onboard _983p04_MSPS.cfg)。 CLK 的频率始终与文件名中给出的频率相匹配。
b.在 PLL1选项卡下将 CLK1In 缓冲器类型修改为 CMOS
c.在 CLK 下、在 CLKOut 2-3下关闭 DCLK 输出 (断电)
d.按下演示板(SW1)上的复位按钮
e. 加载了 ADS54J60_LMF_8224.cfg
然后、我启动 HSDC (加载了与 LMF_8224相同的 FW) 并将 ADC 输出数据速率更改为特定的采样频率。 并按下 "Capture"。
问题:
如果我使用这些文件并针对频率1024、983.04和819.2重复上述过程(并使用 GUI 提供的适当文件)、则所有操作都正常。
一旦我开始使用较低的频率(491.52、450.56、409.6、307.2、245.76、 122.88)采集不再有效。 该错误与附件中给出的错误相同。
实际上、我可以确认这2个。 不满足、因为 D4不闪烁。
有什么想法需要向哪个方向研究?
感谢您的所有支持、
Uros