This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] ADS1220:作为 TIDA-00550中 ADS1262的替代产品

Guru**** 2952440 points

Other Parts Discussed in Thread: TIDA-00550, ADS1262, ADS1220, ADS124S08

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/data-converters-group/data-converters/f/data-converters-forum/883893/ads1220-as-alternative-for-ads1262-in-tida-00550

器件型号:ADS1220
主题中讨论的其他器件:TIDA-00550、 ADS1262、 ADS124S08

你好。

我们将 使用 TIDA-00550作为通用模拟输入模块的参考。

但我们希望使用不同于原始设计中使用的 ADC。

我们希望将 ADS1262替换为 ADS1220。

您能不能建议、这种方式可能会面临哪些隐藏问题?

您可以为执行此替代提供哪些建议?

谢谢你。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Slava、

    虽然可以使用 ADS1220创建通用输入模块、但您将无法获得与 ADS1262相同的性能水平。  另请注意、TIDA-00550使用许多输入通道、而 ADS1220仅具有4个可能的输入。  为了实现通用输入模块、必须使用 ADS1220外部的多个跳线、开关或多路复用器。  这将增加潜在的泄漏路径、从而增加测量误差。  另请考虑使用 ADS124S08作为替代器件。  此器件专为此类目的而设计。

    无论选择哪条路径、您都需要确定与使用 ADS124S08等器件相比、使用 ADS1220时的额外控制和总误差是否值得付出努力。

    此致、

    Bob B