This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] AFE4900:如何优化 AFE4900器件的精度?

Guru**** 2390755 points
Other Parts Discussed in Thread: AFE4900

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/data-converters-group/data-converters/f/data-converters-forum/874556/afe4900-how-to-optimize-the-accuracy-of-the-afe4900-device

器件型号:AFE4900

您好、Sirs、

我的客户希望了解有关确保 AFE4900器件内部基准精度以实现优化性能的提示(例如:低温漂、高精度和低噪声)(例如:低温度漂移、高精度和低噪声)。  


谢谢、此致、

陈耀恩
2019年1月22日   

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Wanyne、

    由于 AFE4900在选择性披露下共享、因此我们希望在以后的讨论中脱机。

    将来、请将您的问题发送至 biosensing_afe-support@list.ti.com 并参考此 E2E 帖子?

    此致、

    Prabin。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Prabin、您好、感谢您的建议...Wayne Chen