This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] ADS7953:ADS7953

Guru**** 2553450 points
Other Parts Discussed in Thread: ADS7953, ADCPRO

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/data-converters-group/data-converters/f/data-converters-forum/883265/ads7953-ads7953

器件型号:ADS7953
主题中讨论的其他器件: ADCPro

 ADCPro 无法识别 ADS7953 EVM 板是否需要帮助?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    下载 ADCPro 后、还需要下载一个特定于 ADS7953的插件

    此插件位于 EVM 登录页面的"立即订购"部分、第二个条目。

    需要从 ADC Pro 中的 EVM 下拉选项中选择此插件。 然后、在"Test"下拉菜单中、您可以选择要执行的测试类型。

    我还建议确保按预期测量所有电源电压。

    此致

    Cynthia

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    谢谢你 Cynthia