This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] ADS52J90:数据输出顺序

Guru**** 2751965 points

Other Parts Discussed in Thread: ADS52J90

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/data-converters-group/data-converters/f/data-converters-forum/876529/ads52j90-data-output-order

器件型号:ADS52J90

您好!

我使用 ADS52j90从定制 ASIC 采样数据。

我使用它的32输入通道模式、具有4个 CML 输出通道和12位分辨率。

因此、根据我的计算、我应该具有6 (F)八位位组配置。 这意味着每个单次采样每个通道将输出(12x4) 48位数据。

对于16个输入、总共为192位、在下一个时钟周期中、另外192位、对于32个输入、总共为384位。

那么、我的问题是如何将该数据映射/排序到 AXI 接口中? 是否填充了零?

我似乎不理解这一点。

提前感谢。

谢谢

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    感谢您使用 ADS52J90!

    我们很快就会回答您的问题。

    谢谢!

    此致、