This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] ADS8638:手动或自动模式

Guru**** 2524460 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/data-converters-group/data-converters/f/data-converters-forum/883763/ads8638-manual-or-auto-mode

器件型号:ADS8638

您好!

我正在使用上述转换器、有一个简单的问题。

我们希望在两种不同的模式下、在不同的时间使用相同的转换器

1.按顺序对全部8个通道进行采样

我们 在自动模式下使用器件 、根据数据表中的流程图示例启用所有通道。  

重复从8个通道中采样1个通道。

最好如何执行此模式?

a)重新配置04h 以使用手动模式设置为此通道。 (手动模式)

b)将0Ch 重新配置为在自动序列中仅启用单个通道。 (自动模式)

我希望结果是一样的,但我想肯定。

非常感谢,祝你一切顺利

Peter M

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    在2下列出的两种方法、重复采样同一通道的条目都将起作用。

    两者之间的决定取决于 您希望主器件与 ADC 进行通信的程度。

    在手动模式下、主器件将需要启动通道的每次转换。

    如果您更改自动序列、使其仅启用单个通道、则器件将重复对其采样、而无需主器件干预。

    我建议使用自动序列并更改使能通道、但这取决于您的设计以及主器件与 ADC 进行通信的可用性。 我建议查看 数据表的第33页、 以确保您知道器件在运行模式转换期间的行为。

    此致

    Cynthia