This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TLA2528:I2C 上的输出引脚-状态

Guru**** 2763595 points

Other Parts Discussed in Thread: TLA2528, TCA9535

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/data-converters-group/data-converters/f/data-converters-forum/874280/tla2528-the-output-pins-on-the-i2c---status

器件型号:TLA2528
主题中讨论的其他器件: TCA9535

你(们)好

我们计划在我们的设计中使用 TLA2528、在本设计中、在大多数测量期间、AVDD 和 DVDD 的电源将关闭、以节省电池电量。 当器件处于关断状态时、I2C 总线是否会处于高阻抗级、以便其他电路(TCA9535)仍可运行?

谢谢。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    如果您这样做、器件将不会损坏、因此可以继续这样做。

    至于器件将如何影响 I2C 总线、我将深入探讨并返回给您。 总线仍可供其他器件使用、但我想为您详细介绍一下

    此致

    Cynthia

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好

    抱歉、我们没有任何数据专门用于这种情况。

    此致、Cynthia