This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] AFE4300:关于体重秤和身体成分测量的应用

Guru**** 2771175 points

Other Parts Discussed in Thread: AFE4300

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/data-converters-group/data-converters/f/data-converters-forum/883680/afe4300-about-the-application-of-weight-scale-and-body-composition-measurement

器件型号:AFE4300

您好!  

我的客户将开发一款用于体重秤和身体成分测量的产品。

请帮助检查 AFE4300是否适合此应用、或者可以建议使用其他 TI 产品。

此外、我的客户还想知道 AFE4300是否用于 之前的 MP 体重秤和身体成分测量产品。

谢谢。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Mike:

    我们希望获得有关您的客户、项目详细信息等的更多信息、因此 我们希望将此讨论脱机。
    您能否将您的问题连同此 E2E 帖子的参考发送至 biosensing_afe-support@list.ti.com?