This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] ADS131E08:同时使用内部和外部电压基准

Guru**** 2986400 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/data-converters-group/data-converters/f/data-converters-forum/883432/ads131e08-using-both-internal-and-external-volt-reference

器件型号:ADS131E08

您好!

ADC 中是否有任何设置允许在连接外部电压基准时使用内部电压基准? 我会如何做到这一点?

最棒的

Adam

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Adam、

    为了同时使用内部和外部电压基准、我认为您需要某种外部开关来断开外部基准。 图28的数据表中提供了一个基准连接图。

    使用这些连接时、在使用内部基准之前、需要断开任何外部基准。

    吴约瑟