This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] ADS8318:提供用于此组件铅涂层的合金。

Guru**** 2782575 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/data-converters-group/data-converters/f/data-converters-forum/875036/ads8318-provide-the-alloy-used-for-lead-finish-of-this-component

器件型号:ADS8318

你(们)好

根据 PCN#20191010001.1、铅涂层将从 NiPdAu 更改为亚光锡。

我们使用的其中一个器件受此通知的影响。

器件型号:ADS8318IBDGST

1) 1)请告知我们、雾锡下使用的镍层是一种选项、或者将来可以是其中之一

2) 2)请指定雾锡镀层的厚度信息。

 

谢谢、此致、

Sandesh Naik

20191010001.1
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Sandesh、

    请给我几天时间来跟踪其他信息。

    我将在2020年1月28日星期二工作结束前向您提供最新信息。

    此致、
    Keith Nicholas
    精密 ADC 应用

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Sandesh、

    1. 没有任何选项可以更改镀层;它将仅是向前移动的雾锡。

    2. 无光泽锡镀层厚度从最小7微米到最大20微米不等。  (微米)

    此致、
    Keith

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Keith、

    我还有一个问题。

    请提供铜引线框架合金成分的成分信息。

    此致、

    Sandesh

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Sandesh、

    请给我1或2天的跟进时间。  但是、我认为引线框是实心铜、不是合金、但需要确认。

    谢谢、
    Keith

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Sandesh、

    引线框架是铜合金 C7025。

    谢谢、

    Keith

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Keith、

    非常感谢您的持续支持。

    此致、

    Sandesh