This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] DDC112:ADC 至电压转换

Guru**** 2943350 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/data-converters-group/data-converters/f/data-converters-forum/883336/ddc112-adc-to-voltage-conversion

器件型号:DDC112
主题中讨论的其他器件:IVC102

大家好、我对我要清除的内置失调电压感到困惑。 我知道它会影响电压转换、但它是否会导致以下两种情况之一?

V =(计数-偏移量)*缩放

其中

偏移= 2^12

缩放比例= 4.096/((2^20-1)

V =(计数-偏移量)*缩放

其中

偏移= 2^12

缩放比例= 4.096/((2^20-1-2^12)

或者、它们是否都不正确、电压由其他方法确定?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Francesco:

    我对您使用 V 的原因有点失落。我想您正在尝试查看积分器输出端的内容、但我们通常会将其抽象出来并查看 ADC 计数。 因此、考虑到这一点、您可以看到 https://e2e.ti.com/support/applications/medical/f/30/t/564845 、希望它能解答您的疑问。

    或者换句话说、您可以查看表 VIII 第20页、其结果如下:

    充电=(代码-4096)/(2^20)*(1+0.4/100)* FS

    假设没有增益误差等... 如果您看到的是基准函数(4.096)、那么该值上的误差会以与上述结果相同的方式进行缩放...

    此致、
    教育

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    v 是由 ADC 在积分器输出端读取的电压、是的。 目标是计算过孔电流

    Vo =-Iin*TIN/CInt

    IIN =-Vo*CInt/Tint

    类似于 IVC102数据表第6页: http://www.ti.com/lit/ds/symlink/ivc102.pdf

    由于我的最终目标是电流、因此计算电荷并使用已知的积分时间来获取电流也是有效的!

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    啊,是的,完美! 是的、这是我们通常采用的方法(我们将 DDC 指定为黑盒、而不查看内部节点)、但我可以看到为什么您在寻找更传统的积分器方式...

    此致、
    教育