This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] ADS8588S:ADS8588S:首次采样时出现问题

Guru**** 2399305 points
Other Parts Discussed in Thread: ADS8588S

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/data-converters-group/data-converters/f/data-converters-forum/881612/ads8588s-ads8588s-issue-in-first-sample

器件型号:ADS8588S

尊敬的 TI 团队:

我选择了四个 ADS8588S 来同时连接32个传感器数据读取。

我在并行模式下从 ADC 读取数据。

我遵循的 ADC 读取过程:

  步骤1:

        将 CONV 引脚设置为高电平。

   步骤-2

        检查忙信号(等待忙信号变为低电平)。

   步骤-3.

        将 CS 引脚设置为低电平。

   步骤-4.

        将 RD 引脚设置为低电平。

        从 GPIO 引脚读取数据。

        将 RD 引脚设置为高电平。

        (步骤-4重复所有8个通道)

   步骤- 5.

        将 CS 引脚设置为高电平。

   步骤- 6.

       将 CONV 引脚设置为低电平。

   (所有4个 ADC、32个通道重复上述所有步骤)

问题:

在所有 ADC 的第一个采样中、具有一些垃圾值或一些时间0值。
但是、从第2个样本开始、所有数据均符合预期。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、 Nilesh、

    我很快会回来的、谢谢。

    此致、

    戴尔

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Dale、

    向 Nilesh 共享的上述问题添加更多详细信息、

    我们设计了具有四个 ADS8588S ADC 的定制板,以同步来自传感器输入的所有32个通道数据。

    我们的接口如下所示、

    -所有四个 ADC (分别为 A、B、C、D) CONVST 信号是通用的、并连接到处理器、

    32个与两个 ADC A、B (0-15)和 C、D (16-32)共用的处理器引脚

    -芯片选择(CS)、RD、与 AC 和 BD ADC 共享。

    这意味着我们同时对两个 ADC A 和 B 执行并行操作、以获得更好的采样率。 在这里、我们实现了采样率、同时也接收了预期的同步数据。

    但是、当启动 ADC 以捕获数据时、首先对所有 ADC 进行采样、具有一些垃圾值或一些时间0值、因此您可以帮助解决此问题吗?

    等待您的回复

    谢谢、

    尼拉夫

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Nilav、

    我为答复迟了表示歉意。 我对您的连接有点困惑、通常使用/CS 来选择不同的 ADC、但是您的 AC 或 BD ADC 共享相同的/CS 也是 CONVST 信号、您如何读取每个器件的数据? 原理图有助于我理解、您可以在论坛上通过友谊与我联系、如果您愿意、也可以与我分享。  

    此外、您是否仅使用一个 ADC 检查了第一个数据? 该 ADC 是一款具有集成 AFE (包括 ADC 驱动器)的精密 ADC、因此这不应是由内部 ADC 采样保持电容器上的信号稳定引起的问题、该电容器不同于通用开关电容器输入结构 SAR ADC。

    此致、

    戴尔