This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] ADS1299:设置 BIASINV 的正确方法

Guru**** 2771175 points

Other Parts Discussed in Thread: ADS1299EEGFE-PDK

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/data-converters-group/data-converters/f/data-converters-forum/876436/ads1299-the-correct-way-to-set-up-biasinv

器件型号:ADS1299

您好!  

我想构建一个具有偏置电极的单端4通道 EEG 测量系统。 我对 BIASINV 的功能感到困惑。

 在数据表中的图34中、BIASOUT 和 BIASINV 与 RC 滤波器相连、BIASOUT 通过馈通与 Biasin 相连。

但是、我还发现一些以不同方式实施偏置 I/O 的开源项目、下面的两个项目都不会将 BIASINV 与 BIASOUT 连接。

 https://github.com/MusaMahmood/KiCAD-EEG-INA828-nRF52

 https://github.com/OpenBCI/V3_Hardware_Design_Files

我是否应该按照数据表使用 RC 滤波器将 BIASINV 连接到 BIASOUT? 或者我是否可以将 BIASINV 悬空?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    感谢您的发帖。

    偏置放大器需要一些反馈才能在闭环配置下运行。 在数据表和 ADS1299EEGFE-PDK 用户指南中、我们展示了一个示例电路、该电路提供本地反馈并将闭环带宽限制在约106Hz。 这可确保放大器将共模电压驱动到人体时的稳定性。

    偏置放大器的其他实现依赖于 PGA 输出与 BIASINV 之间的内部连接来闭合反馈环路。 在这种情况下、人体、电缆冲击和寄生效应以及输入信号链都是偏置放大器反馈环路的一部分。 必须仔细分析这种类型的电路、以确保偏置放大器在正常运行期间保持稳定。

    我建议从数据表电路开始。

    此致、

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    电路的偏置部分旨在为患者建立共模电压、以便从电极读取的传入信号将处于 PGA 的共模范围内。 此外、这使得输入能够消除通常从主电源线耦合到患者身上的共模噪声。  

    有很多方法可以实现这一点、具体取决于每个单独的终端应用。  

    我建议您查看位于以下 位置的 BIOS 常见问题解答:https://e2e.ti.com/support/data-converters/f/73/p/772058/2855202

    您还可以在论坛中搜索其他实施方案。 祝您好运!   

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    感谢你的帮助!