This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] DAC60508:使用外部 REF 时的引脚配置

Guru**** 2815985 points

Other Parts Discussed in Thread: DAC60508

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/data-converters-group/data-converters/f/data-converters-forum/876453/dac60508-pin-configuration-when-external-ref-using

器件型号:DAC60508

尊敬的专家:

我的客户正在考虑 DAC60508并有疑问。

如果您能提供建议、我将不胜感激。

--

我想使用外部 REF (3.3V)

(1)器件上电时、配置电阻位[8]为0、这意味着连接了内部基准并提供了外部基准。

有问题吗?

(2)当在器件加电之前向 REF 引脚施加电压(3.3V)时、它似乎超过了绝对最大额定值。(-0.3V ~ Vdd+0.3V)

正确吗?

如果是、电路是否需要在器件开启后将 REF 引脚连接到外部基准。

--

感谢您提前提供的出色帮助。

此致、

新一

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Inoue-San、

    [引用用户="Shinichi Inoue"]

    (1)器件上电时、配置电阻位[8]为0、这意味着连接了内部基准并提供了外部基准。

    有问题吗?

    [/报价]

    否-没有问题。 但是、建议尽快禁用内部基准、以避免这两个电压中的电势冲突引起的任何发热等、但不存在损坏风险。

    [引用用户="Shinichi Inoue"](2)当在器件上电之前向 REF 引脚施加电压(3.3V)时、似乎超过了绝对最大额定值。(-0.3V ~ Vdd+0.3V)

    与前一种情况不同,这是一种风险。 风险表现在 POR / OTP 影响以及基准输入引脚上 I/O 单元的损坏影响中。 如果电流受限、则损坏风险较小、但我建议遵守 ROC/ABS MAX 表。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Duke、

    感谢你的答复。

    正如预期的那样、当在 器件接通前对 REF 引脚施加电压时、可能会发生损坏。

    我将与客户分享、他们需要在器件开启后为 REF 引脚供电。

    感谢您的大力帮助与合作。

    此致、

    新一