This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] DAC8162:您是否有任何具有与 DAC8162类似功能的经济高效型器件?

Guru**** 2874030 points

Other Parts Discussed in Thread: DAC8162, DAC70502

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/data-converters-group/data-converters/f/data-converters-forum/876132/dac8162-do-you-have-any-cost-effective-device-which-has-similar-function-with-dac8162

器件型号:DAC8162
主题中讨论的其他器件: DAC70502

 大家好、

 我的一位客户正在将 DAC8162用于其当前产品。 他们将  很快开始开发下一个产品。

 下一个产品特性之一是 价格低于当前产品。

 他们的问题如下。

 问题1. 您是否有任何 具有与 DAC8162类似功能的经济高效型器件

 问题2. 您是否有计划对 任何与 DAC8162功能相似且价格更低的新器件进行 RTM?

 非常感谢您的答复。

 此致、

 Kazuya Nakai。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    我是否可以知道客户正在寻找的主要规格是什么?

    您可以看看 DAC70502、它是双通道14位 DAC。 有关定价信息、我将要求我的定价团队查看。

    我们在 TI 网站 https://www.ti.com/lit/ds/symlink/dac70502.pdf 上提供了有关该器件的高级信息、

    它很快将是 RTM (将向您提供与团队核对后的日期)

    此致、

    AK

    DAC 应用工程师

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Nakai-San、

    我们目前正在开发 DAC70502、这可能是一个不错的选择。   

    您能否分享您的客户估计的数量? 我可以与我们的定价团队合作、为您提供估算值。  请通过 frost@ti.com 向我发送详细信息电子邮件。

    谢谢、

    Paul

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

     您好、AK 和 Paul、

     非常感谢您提供的信息。

     我将与客户讨论该器件。

     如果您获得 RTM 数据、您能告诉我吗?

     再次感谢、致以诚挚的问候、

     Kazuya。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Nakai-San、

    我们计划在2020年第1季度末或2020年第2季度初进行 RTM。  

    谢谢、
    Paul

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

     尊敬的 Paul:

     非常感谢您的回复。

     我将检查 RTM 时间是否合理。

     再次感谢、致以诚挚的问候、

     Kazuya。