This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] ADC32RF45EVM:旁路模式和 DDC 用法的寄存器设置

Guru**** 2521620 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/data-converters-group/data-converters/f/data-converters-forum/874024/adc32rf45evm-register-settings-for-bypass-mode-and-ddc-usage

器件型号:ADC32RF45EVM

您好!

我正在尝试将 ADCRF45器件设置为旁路模式。 我将介绍用户手册中的说明。 在第3.2节的图4中、您显示了 DDC 配置。 我们为什么需要设置 DDC。 我认为在这种情况下、DDC 被绕过。

请您澄清一下吗?

如果需要、这些数字究竟意味着什么?  

谢谢你。

Mallesh

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Mallesh、

    错误地将错误的 GUI 快照用作第3.2节中的图4。 但是、部分中的说明是正确的。  

    下面显示了正确的快照。 请将此作为参考、以在旁路模式下配置 ADC。  

    此致、

    Vijay

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    感谢 Vijay 的快速回复。

    我还有一个关于寄存器写入的问题。

    EVM 编程记录的寄存器写入如下。  

    写入寄存器:ADC32RFxx_DIGITAL_JESD DIG CHB 0x02 0x690002 0xF
    写入寄存器:ADC32RFxx_DIGITAL_JESD DIG CHA 0x02 0x1690002 0xF

    对于该示例写入、  

    在我自己的驱动程序中、  

    我是否需要编写以下内容、

    0x4001   0x00

    0x4002   0x00

    0x4003   0x00

    0x4004   0x69

    0x6002   0xF        //对通道 A 进行写入

    0x7002  0xF         //对通道 B 进行写入

    是这样吗? 这仅适用于 JESD 页面。

    对于所有其他数字页、我需要将0x4003更改为0x1以选择通道 B。是这样吗?

    请告诉我。

    谢谢、

    Mallesh

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Mallesh、

    很抱歉耽误你的时间。 我错过了这个帖子、因为它被标记为"已解决"。  

    您对数字页面选择的理解是正确的。 数据表的第8.4.3.3节对此进行了解释、以供您参考。  

    ADC32Rfxx 器件的配置文件也可通过以下链接获取: www.ti.com/.../SBAA226

    此致、

    Vijay