This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] DAC8565检测 SPI 通信错误

Guru**** 2928790 points

Other Parts Discussed in Thread: DAC8565, DAC80504

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/data-converters-group/data-converters/f/data-converters-forum/876447/dac8565-detect-spi-communation-error

器件型号:DAC8565
主题中讨论的其他器件: DAC80504

可以测量输出电压以查看是否存在任何写入错误。 但我希望确保协议成功、而不检查输出电压。
例如、DAC8565及时损坏、我无法再使用 SPI 接口将任何内容写入 DAC8565的寄存器。
我能否在不测量输出电压的情况下了解我以任何方式进行采样的情况?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Baris、

    DAC8565没有任何可启用任何读回功能的 SPI 接口 SDO 引脚。 它也不包括任何警报或故障功能、使您能够检测任何特定故障模式。

    DAC80504是一款更现代的器件、包含您可能感兴趣的更多功能。 这包括通过 SDO 引脚进行 SPI 读回以及进行 CRC 帧错误检查以确保 SPI 读写事务的完整性。