This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] ADS1294:ADS129x 导联脱落电路详细信息

Guru**** 2530080 points
Other Parts Discussed in Thread: ADS1294

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/data-converters-group/data-converters/f/data-converters-forum/876326/ads1294-ads129x-lead-off-circuit-details

器件型号:ADS1294

您好!

我正在尝试在 ADS1294中实现直流电流导联脱落检测、但很难理解与比较器相关的详细信息。 我在 sbas459k 数据表中找到了很好的图片、但比较器输入没有进行描述、因此我根据自己的理解对它们进行了描述、并假设了20%和80%的阈值、如下所示:

我在 sbaa196a"了解 ECG 中的导联脱落检测"应用报告中找到以下说明:

我的理解如下:

-当 VINP 断开连接时,直流电流源将其上拉至 AVDD,电压大于 VDD 的80%。 因此 LOFF_STATP = 0。

-当 VINN 断开连接时、它被直流电流源下拉至 AVSS、其电压小于 VDD 的20%。 因此 LOFF_STATN = 0。

因此、VINP 上的电压必须小于 VDD 的80%、VINN 上的电压必须大于 VDD 的20%才能检测到连接状态。

有人可以确认我的比较器输入描述和电路底接假设是否正确吗?

谢谢、此致!

Maciej

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Maciej、您好!

    感谢您发帖。  

    LOFF_STAT = 0表示电极已连接。 当通道输入上拉至 AVDD 或 AVSS 以下时、相应的 LOFF_STAT 位将设置为1。

    此致、

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Ryan、

    感谢您的反馈和澄清!

    根据您的回答、我更正了比较器输入的说明、以便在连接时使其状态= 0。 下面的描述是否正确?

    谢谢、此致、

    Maciej

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Maciej、您好!

    是的、这就是 ADS1294比较器的工作方式。

    此致、

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    谢谢 Ryan!

    此致、Maciej