This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] ADS1293:使用 ADS1293和 AFE4400进行 ECG 和 PPG 同步。

Guru**** 2924090 points

Other Parts Discussed in Thread: AFE4400, ADS1293, AFE4900, CDCE913

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/data-converters-group/data-converters/f/data-converters-forum/870152/ads1293-ecg-and-ppg-synchronization-using-ads1293-and-afe4400

器件型号:ADS1293
主题中讨论的其他器件:AFE4400AFE4900CDCE913

您好!

我一直在开发一个能够同时记录 ECG 和 PPG 的系统。

我成功地从两者获取数据。

我已将下面的图像附加到一个 zip 文件中、该文件显示了连续拍摄的多个5秒录像。

但我需要计算 PTT。 我观察到、ECG 和 PPG 未同步。

有人能帮我解决这个问题吗?e2e.ti.com/.../EC_5F00_PPG_5F00_Timing.zip

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Mohamamd、

    感谢您的发帖。

    为了使两个器件同步、它们需要使用源自相同时钟源的外部时钟、并针对相同的输出数据速率进行配置。 ADS1293在370kHz 至450kHz 的内部时钟频率下运行。 您必须使用 AFE4400的4MHz 时钟输出并对其进行分频。 AFE4400使用典型的8MHz 外部时钟输入。 如果您将此频率下调至7.2MHz 并除以16、则会得到450kHz、该频率可直接应用于 ADS1293 CLK 引脚。 AFE4400可为您提供一个" 2分频"缓冲时钟输出、因此需要一个额外的" 8分频"电路。 D 触发器可用于实现此目的。

    配置所需的时钟输入和数据速率后、启动时将需要一个同步或复位脉冲、以确保来自每个器件的数据就绪中断被锁定到同一个时钟周期。

    此致、

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您是否查看了我附加的 zip 文件?

    我需要计算脉冲传输时间。

    但是、正如您看到的、ECG 和 PPG 之间的差异并不一致。

    起初、我认为这可能是由于 ADS1293和 AFE4400之间存在同步问题。

    但情况似乎并非如此。

    您能帮我解决这个问题吗?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Mohammad、

    我查看了所附 zip 文件中的图像。

    您是如何断定设备同步不是原因的? 如果两个器件以不同的数据速率输出数据、它们各自的时间戳将不会对齐。

    此致、

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Ryan、

    问题可能是、也可能不是由于同步、这正是我的意思。

    我无法识别问题。

    ADS1293的 ODR 设置为200Hz。 AFE4400的 ODR 也设置为200Hz。

    ADS1293的外部晶振为4.096MHz、AFE4400的外部晶振为8MHz。

    如果 ODR 相同、那么您上面提到的是什么、时间戳不对齐将不会是真的、对吧?

    因此,我感到困惑。

    我已附加了使用系统录制时获得的脉搏传导时间图像约20秒

    此致、

    埃赫尚汗

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、 EHshan、

    PPT 图的 y 轴上的单位是多少?

    两个独立外部晶振的容差和频率漂移可能会导致两个 ADC 以稍微不同的数据速率输出。 虽然这可能不是您的根本原因、但实现最准确的 PTT 计算非常重要。

    您是否考虑在该解决方案中使用单个器件、例如 AFE4900? 此器件测量 PPG 和 ECG。

    此致、

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Ryan、

    很抱歉耽误你的时间。

    是的、我已经了解了 AFE4900、是的、我很乐意使用它。

    但目前、我希望这个系统能够正常工作、因此我希望你们能在这方面提供帮助。

    我需要找出频率漂移的根本原因。

    同时、我想将 CDCE913用于时钟同步和分频器。

    请提供任何帮助和意见。

    此致、

    埃赫尚

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我已经解决了这个问题。

    请关闭该主题。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、 EHshan、

    我很高兴您解决了这个问题。 您是否会想到能够揭示最终的原因?

    此致、