This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] ADS5483:采用 TSH4130的 VCM

Guru**** 2893300 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/data-converters-group/data-converters/f/data-converters-forum/876043/ads5483-vcm-with-tsh4130

器件型号:ADS5483

尊敬的先生:

我使用 TSH4130 FDA 来提供 ADC 输入。 ADC 在外部基准模式下工作。 VCM (典型值为3.1V) 由 ADC 生成并提供给 FDA。 Vocm FDA 输入吸收几百 uA (在仿真和测量中均已确认)、但由于 FDA VCM 输出由2k 电阻器缓冲、因此差分信号的 Vocm 电压约为2.8V。 但在输入"模拟输入电路"(数据表@第页 28) Vocm 似乎应用于差分信号的公共节点。
我想知道施加的内部电压(在"模拟输入电路"中报告)是缓冲电阻器的下游还是上游。 由于如果是缓冲器电阻的上游、VCM_SIGNAL 和 VCM 之间将存在约300mV 的差分电压。 相反、大约2.8V 的电压将是系统的 Vocm。
是什么情况? 根据具体情况、系统是否工作良好?
谢谢你
Davide

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Davide、

    我们将对此进行研究。

    此致、

    Jim

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Davide、

    数据表的图60未显示 VCM 输出电路。 它仅显示 VCM 内部电路。 这是两个不同的东西。 由于您使用的是外部基准、请参阅图66、了解 VCM 引脚相对于施加的外部基准电压的预期电压。

    施加的内部电压位于缓冲器之前、如电路中所示。 未显示用于驱动 VCM 引脚的电路。 这应该适用于您的应用。

    此致、

    Jim  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Jim:

    感谢您的及时答复、但很抱歉、我想确保我正确解释了我的疑问。
    用于驱动 VCM 引脚的电路未显示、正常、但如第页所述。 数据表的29: "使用2kΩ Ω 串联输出电阻器缓冲 VCM 输出"。  在这个2k 电阻上、有一个压降电压是由它中的电流引起的、被 FDA 的 Vocm 引脚吸收。 因此、FDA 的 Vocm 电压输入降至2.8V 而不是3.1V、这是 ADC 输入端差分信号的共模电压值、不再是3.1V。 这种情况是否正常?

    此外、我还会向您提出另一个相关问题。  

    当 ADC 在外部基准配置中从关断状态上电时、由于 FDA 的输入引脚 Vocm 处的电容器(在我的情况下为200nF)、VCM 电压在大约 ms 的时间常数后达到平坦值。 在此配置中、轻睡眠模式下的唤醒时间主要由大于表5中报告的0.6ms 值的 Vocm 时间常数决定、对吗?

    谢谢你

    此致

    Davide

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Davide、

    如果共模为2.8V 而不是3.1V、则会丢失一些动态范围。 每个输入的摆幅不得超过3.1V +/- 0.75V。 由于您具有此共模偏移、因此当输入接近 2.4V p-p 时、器件将开始沿一个方向削波。 如果您将最大摆幅保持在该值以下、这不是问题。 然后、如果需要、您可以使用外部基准对信号应用增益。 使用外部基准模式时、请确保根据数据表的表5将 PDWNF 和 PDWNS 连接到3.3V。

    根据数据表、

    "但是、从轻睡眠启用到外部基准模式的唤醒时间取决于外部基准电压、不一定为0.6ms、但应明显快于深度睡眠唤醒"。

    所以,为了回答你的问题,我会说是的。

    此致、

    Jim