This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] ADS8866:器件中的最大电流

Guru**** 2930650 points

Other Parts Discussed in Thread: ADS8866

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/data-converters-group/data-converters/f/data-converters-forum/883319/ads8866-max-current-in-the-device

器件型号:ADS8866

您好!

我想使用基准电压为3.3V 的 ADS8866。

为了获得良好的分辨率、预期电压处于0V-3V 范围内。

如果发生故障、电压可达到5V。 我使用1k 的串联电阻器(图51)保护 ADS8866的输入、因此输入引脚中的预期电流将小于2mA。

在数据表中、我找到一个值"到任何引脚的输入电流预期电源引脚<10mA"。 该值是否也适用于 AINP 和 AINN 引脚?

此致

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Christoph、

    是的、10mA 的最大限制对于 AINP 和 AINN 引脚也是有效的。  我假设您使用由5V 供电的放大器驱动输入。  在1k 电阻的情况下、您将看到电流小于1.7mA。

    请注意、如果发生过压、此故障电流将流入 AINx 引脚并流出 REF 引脚、可能会干扰您的基准电路。  同样、系统不会受到损坏、但在瞬态消除后、一切可能需要很长时间才能稳定下来。

    您可能希望观看此 TI 高精度实验室演示、该演示更详细地讨论了此主题。

    https://training.ti.com/protecting-low-voltage-adc-from-high-voltage-amp?context=1139747-1140267-1128375-1139109-1137815

    此致、
    Keith Nicholas
    精密 ADC 应用