This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TSW1400EVM:器件无法正常工作

Guru**** 2582405 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/data-converters-group/data-converters/f/data-converters-forum/876509/tsw1400evm-device-not-working

器件型号:TSW1400EVM
主题中讨论的其他器件: DAC34SH84EVM

您好!

我们在三天前收到了 TSW1400EVM。 我们一解开盒并应用(独立测试、未附加电路板)建议的5V 电源、我们就注意到、即使打开风扇冷却器、也仍然没有空气流出。 高电流消耗>0.5A。 通过转动风扇冷却器及其开关、可将功耗降低至更真实的0.28A。 因此风扇冷却器不工作。 我们认为没有问题、我们将风扇冷却器从 J18上拆下、电流消耗也可以。  

我们很快检查了主要的内部法规、由于您看起来还可以、我们决定尝试使用它。 然后、我们将 DAC34SH84EVM 连接到 TSW1400EVM 并安装了相关 GUI。 两个板均通过 USB 连接并可进行编程、在 CONFIG DONE LED 亮起以及其他状态 LED 亮起的情况 下、TSW1400EVM 电流消耗上升至0.8A、但 DAC34SH84EVM 不会提供输出、甚至重复用户手册(slau432a.pdf 和 slwu087d.pdf)中建议的分步操作。

我们还注意 到、将我们安装的 GUI (版本5.0)与 HSDC Pro GUI 用户手册(slwu087d.pdf 图7)进行比较时、在我们的情况下、菜单中的许多声音都是灰色的、在编程成功之前或之后都无法选择。 例如、我们无法加载任何配置文件。 我们发现这种奇怪而奇怪的是、可能有一些硬件检查失败、软件会识别它。

因此、我们仔细检查了内部电源、发现所有稳压电源都接近预期值、但测试 了1.1V 电源。我们发现低于0.4V。 我们认为硬件中存在一些不起作用的东西。

PCB 和原理图上的标签也存在差异。 实际上、根据原理图、我们测试了 TP14、该电压应为1.1V、且小于0.4V。 在 PCB 中、标签 TP23和 TP14放错位置并反转、TP14 Serigraphy 是电源 TP、它靠近接地 TP、而 TP23是接地 TP、它靠近电源 TP (TP14)。 这可能是我们在第一次快速测试中错过它的原因。

在任何情况下、1.1V 内部电源测试点(以其正确名称为准)都不正确 A 我们可以测量0.38V 来代替1.1V。

我们猜电路板由于某种原因而完全损坏、我们需要更换、或者我们缺少其他东西?  

实际上、我们为两个 EVM 支付了1300uSD 的费用、但  由于 TSW1400EVM 发生故障、我们甚至无法使用 DAC34SH84EVM。

感谢你的任何帮助

卢卡

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    卢卡

    如果您是从经销商处购买的、则必须与经销商合作才能获得更换件。 如果您是从 TI store 购买的、 则以下链接提供了详细信息以及用于启动退货流程的表单链接。  进入 TI store 的退货和退款页面后、查找超链接、其中显示 :TI store 客户支持表。  

    此致、

    Jim

     

    www.ti.com/.../ti-store-order.html