This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] ADS1248:您是否有任何与 ADS1248功能相似的价格更低的器件?

Guru**** 2885260 points

Other Parts Discussed in Thread: ADS1248, ADS124S08, ADS124S06

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/data-converters-group/data-converters/f/data-converters-forum/874948/ads1248-do-you-have-any-lower-price-device-which-has-similar-function-with-ads1248

器件型号:ADS1248
主题中讨论的其他器件: ADS124S08ADS124S06REF5025

 大家好、

 我的一位客户正在将 ADS1248用于其当前产品。 他们将  很快开始开发下一个产品。

 下一个产品特性之一是 价格低于当前产品。

 他们的问题如下。

 问题1. 您是否有任何 与 ADS1248功能相似的器件?

 问题2. 您是否有计划对任何与 ADS1248功能相似且价格更低的新器件进行 RTM?

 非常感谢您的答复。

 此致、

 Kazuya Nakai。

   

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Kayuza-San、

    ADS124S08是 ADS1248的下一代版本。 与 ADS1248相比、ADS124S08具有以下特性:

    • 更多输入通道(12)
    • 更高的数据速率(最大4kSPS)
    • 更小的尺寸(5mm x 5mm QFN / 5mm x 5mm TQFP)
    • 功耗更低
    • 更好的噪声性能(19nVRMS)
    • 低漂移 VREF (最大10ppm/C)
    • 诊断功能

    与 ADS1248相比、ADS124S08的成本也略低、因此这应该是客户在下一个设计中使用的 ADC。 如果您需要更多信息、请告诉我。

    布莱恩

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

     您好 Bryan、

     非常感谢您的回复。 这些信息对客户和我都很有帮助。

     我可以向您提出以下附加问题吗?

     问:ADS124S08是12通道输入。 为什么  不是8通道输入? 是为了降低每通道成本、还是12通道输入  最近达到了标准?

     再次感谢 、致以诚挚的问候、

     Kazuya Nakai。   

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Kazuya-San、

    12个输入通道使路由更加灵活、可实现精确测量、并且能够测量更多传感器、包括 RTD 和热电偶。

    此外、12个输入中的6个具有替代功能、因此如果客户仅需要8个模拟输入、但需要3个 GPIO 来控制外部开关、ADS124S08可支持此配置。

    或者、如果客户仅需要6个模拟输入、则可以使用 ADS124S06、这是 ADS124S08的引脚兼容型6通道版本。 我们还提供了两个器件的16位版本。

    布莱恩

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

     您好 Bryan、

     非常感谢您的回复。 我可以很好地理解。

     请就以下问题发表您的意见吗?

     问:客户希望降低此 ADC 部分的成本。 与 ADS124S08或 ADS1248相比、您认为它在成本更低方面是否有效  

         如果 ADC 部分由 2个器件组成、例如 ADC (24位2kSPS 或更高的工长)器件和 MUX+PGA+VREF 器件?

         是否有任何器件组合可实现更低的成本?

     您的意见将非常有帮助。

     再次感谢、致以诚挚的问候、

     Kazuya Nakai。    

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Kazuya-San、

    与 ADS1248相比、ADS124S08的成本更低、您可以在其各自的产品文件夹中看到这一点。 因此、ADS124S08将是最佳选择器件

    在性能级别方面、ADS124S08具有极具竞争力的成本。 ADS124S08提供一个内部12通道多路复用器、一个低噪声 PGA 和一个与 REF5025类似的低漂移 VREF。 如果您需要所有这些组件、那么选择 ADS124S08将提供成本、性能和集成的最佳组合。 我不相信购买分立式组件会带来任何真正的好处、并且可能会产生更多成本、需要更多的设计时间、并且会占用更多的 PCB 空间。

    希望这有助于回答您的问题

    布莱恩

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

     您好、Bryan、

     您的评论对客户和我都很有帮助。 我会向客户强烈推荐 ADS124S08。

     非常感谢、致以诚挚的问候、

     Kazuya。