This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] ADS8684A:DVDD = 5.0V 时的模拟性能

Guru**** 2974280 points

Other Parts Discussed in Thread: ADS8684A

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/data-converters-group/data-converters/f/data-converters-forum/876227/ads8684a-analog-performance-at-dvdd-5-0v

器件型号:ADS8684A

您好!

在 ADS8684A 数据表的电气特性中、DVDD 条件为3.0V。 您能否告诉我、即使 DVDD = 5.0V、电气特性的模拟性能也是一样的? DVDD 是接口和数字逻辑的电源、但我想确认我的理解是否正确。

此致、
Nagata。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Nagata、

    我相信、3.3V 和5V 数字电源在性能上没有差异。  

    此致、

    戴尔