This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] ADS5296A:14位串行化模式

Guru**** 2966500 points

Other Parts Discussed in Thread: ADS5296A

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/data-converters-group/data-converters/f/data-converters-forum/876298/ads5296a-14bit-serialisation-mode

器件型号:ADS5296A

你(们)好  

我在系统中实现了该器件、它在12位模式下工作良好。

我还让该器件在14位串行化模式下工作、但数据表建议、14位模式应与启用的抽取滤波器结合使用。  (参考:SBAS631–2013年10月、表67、第93页、"简要说明")

我想知道、在未启用抽取滤波器的情况下、在14位串行化模式下使用器件是否存在性能折衷?

到目前为止、在未启用任何抽取滤波器的情况下、14位数据输出似乎正常。

谢谢

编号

 

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    是的、这是 ADS5296A 器件内部的八个12位 ADC 器件。

    请在内部查看第15页和第16页。

    因此、当您选择14位串行化模式时、

    然后、您将得到另外2个位(bit0和 bit1)'0'

    因此数据表建议这样做

    您将选择(启用)抽取滤波器和/或平均值计算选项。

    当然、如果您不想在14位串行化模式下使用抽取滤波器、

    没关系。

    您可以尝试使用或不使用它。

    谢谢!

    此致、

    陈