This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] ADS1675REF:通过附带的 XEM3010 (Opal Kelly FPGA 板)为 ADS1675REF 的使用进行自编程

Guru**** 2516170 points
Other Parts Discussed in Thread: ADS1675, ADCPRO

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/data-converters-group/data-converters/f/data-converters-forum/890748/ads1675ref-self-programming-for-the-use-of-ads1675ref-via-the-included-xem3010-opal-kelly-fpga-board

器件型号:ADS1675REF
主题中讨论的其他器件: ADS1675ADCPro

嗨、您好!

我们使用新购买 的 ADS1675REF 进行一些数据采集。 事实上、我们必须根据所包含的 Opal Kelly FPGA 板(XEM3010)编写自己的程序、以实现所需的性能。 我们在这里没有任何人熟悉 FPGA 编程。 我们正在考虑是否可以为我们提供 ADS1675REF 板的源代码/基本代码/代码模板或任何其他有助于加快 XEM3010编程工作的有用材料、 或者、熟悉 XEM3010板或 FPGA 编程的任何人都可以给出一些建议。

非常感谢~

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    TI 没有可用于 FPGA 构建的任何示例固件或代码。  如果您有兴趣编写自己的代码和 FPGA 配置、我建议您查看 Opal Kelly 站点以获取支持材料。

    此致、
    Keith Nicholas
    精密 ADC 应用

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    ADS1675REF-SW 下载包中确实包含一些其他源文件、但这些文件主要用于 LabVIEW 代码。  我认为 FPGA 构建没有任何 HDL 代码。

    此致、
    Keith

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    非常感谢、我们正与 Opal Kelly 联系以获得有关此方面的帮助。

    顺便说一下、我刚刚发现、如果我使用 Keysight E3632等正常电源按照 ADS1675REF 板的默认设置为其上电、那么噪声级别是不可接受的。 在使用 LDO 和类似盒子的电源之间、噪声性能是否有很大差异? 您知道 TI 是否有 LDO 评估板或其他适合 ADS1675REF 的低噪声电源吗? ADS1675REF 需要多种不同的电压。 我们这里的实验室制作自己的 PCB 板并不是很方便。

    非常感谢、请务必小心谨慎。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    电路板的默认电源配置需要一个单个外部5V 电源。  该电源用于 ADS1675上的模拟和数字电源。  此外、它还会路由到 Opal Kelly 板、在该板上、它还会转换为该板所需的各种数字电源电压。

    此配置仅为方便电路板快速工作而提供。  为了满足 ADS1675的全部性能要求、需要多个单独调节的电源。  请参阅《ADS1675REF 用户指南》中的第3节。  如果外部电源具有0噪声、则此默认配置仍会导致性能低于标准值。

    TPS7A4700是许多最新评估板上使用的出色 LDO。

    此致、
    Keith

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    感谢您的回复。

    我想按照您的建议使用单独调节的电源来实现 ADS1675REF 的最佳噪声性能。 该电路板需要四种不同的电压:+9V、-4V、+5V 和+3.3V。 我知道最好的方法是制作一个 PCB 板、相应地使用不同的优质 LDO 芯片作为电源板。 但考虑到我们的实验室条件、出于方便起见、我想知道 TI 或其他一些地方是否拥有现成的 LDO 电源板(可能是评估板)或一些低噪声电源模块、它们可以使用稳压电压为 ADS1675REF 供电。

    此致、

    小 oyi

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    具有多个输出的良好低噪声实验室电源应该能够正常工作。  但是、您也可以使用单个 LDO、这就是在设计自己的电路板时为器件供电的方式。

    TPS7a3001和 TPS7a4901是+9V 和-4V 电源的理想选择。  有一个用于此对的评估板。

    http://www.ti.com/tool/TPS7A30-49EVM-567

    对于5V 模拟、5V 数字和3.3V 数字、TPS7A4700是一款出色的选件。  这是我们在许多新的 ADC 评估板上使用的 LDO、还有一个专用的评估板用于 LDO。

    http://www.ti.com/tool/TPS7A4701EVM-094

    此致、
    Keith

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    非常感谢您的帮助!

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Keith、

    另一个问题是、我看到有人得到的答案是 ADS1675_SW 包含 FPGA 和 LabView 源代码。 我在下载并安装软件包后检查了 ADCPro 文件夹、找到 zip 文件:ADCPro_v2、需要密码才能解压缩。 它是包含 FPGA 源代码的文件吗? 可以麻烦你把密码告诉我吗?

    此致、

    小 oyi

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Xiaoyi、

    我在私人邮件中提供了密码。

    此致、
    Keith

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Keith、

    谢谢、但密码不起作用。 我在私人邮件中回复了您。

    此致,

    小 oyi

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Xiaoyi、

    您查找的文件不包括在 adcpro_v2.zip 文件中。  (此 zip 文件夹中的所有文件都已解压缩到 ADCPro 目录中。)

    此处仅提供可用的源代码、假设您已将软件安装在默认目录中。

    C:\Program Files (x86)\ADCPro\plugins\EVM\ADS1675REF\FW

    谢谢、

    此致、
    Keith