This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TLC7226:规格说明

Guru**** 2972960 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/data-converters-group/data-converters/f/data-converters-forum/883282/tlc7226-specs-clarification

器件型号:TLC7226

你(们)好

控制信号 A0、A1、WR 的高低电压电平是多少?

在"建议运行条件"表中、VIH=2V 最小值和 VIL=0.8V 最大值。它的条件是否适用于 DB0-DB7以及 A0、A1、WR?

此致、

Deebanmadhu

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Deebanmadhu、

    A0、A1和 WR 具有与 DB0-7输入相同的 VIH 和 VIL 限制。  这些在建议的工作条件(2.0V 和0.8V)中表示。

    谢谢、

    Paul

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Paul:

    我仍然感到困惑。在图1中。写入周期电压波形->  地址、数据和 WR 信号电平为0V 和 VDD。

    VDD 是电源电压、可介于11.4V 至16.5V 之间。


    谢谢、

    Deebanmadhu

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您应该将其视为输入电压的最小值和最大值。  数字输入可以高达 VDD、但如果超过2V、它将对边沿进行寄存。

    谢谢、

    Paul