This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] ADC12D1600:关于 DNC 引脚

Guru**** 2384720 points
Other Parts Discussed in Thread: ADC12D1600
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/data-converters-group/data-converters/f/data-converters-forum/880082/adc12d1600-regarding-dnc-pin

器件型号:ADC12D1600

你(们)好

如果 ADC12D1600的 DNC 引脚对电源轨或接地短路? 会发生什么情况? 您能简单解释一下吗?

此致、

Aravindhan R

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Aravindhan、

    我们将对此进行研究。

    此致、

    Jim

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Aravindhan、

    如果连接到电源或 GND、可能导致问题的引脚为 D7和 U7。 其他因素可能 不会导致问题。

    此致、

    Jim

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Aravindhan、

    根据连接到接地或电源的引脚、可能会产生不同的影响。

    您能否分享连接了哪些引脚以及连接到哪个电压电平?

    此致、

    Rob

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Rob

    我想知道所有 DNC (D1、D7、E3、F4、W3、U7)引脚对电源或 GND 短路时的影响。 电压电平将为1.9V。

    此致、

    Aravindhan R

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好、Jim

    可以简单解释一下为什么该特定的引脚会出现问题、以及其他引脚不会导致问题的原因? 并告诉我们、如果 GND 或电源短路、会影响哪些功能。

    此致、

    Aravindhan R

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Aravindhan、

    D1可能没问题、它在 IC 内部有一个内部下拉或上拉电阻器。

    D7和 U7连接到 IC 内部的电路。 这些是最关键的、不应连接到 PWR 或 GND。

    E3和 F4连接到 IC 内部的电路。 这些是高阻抗。 直接连接到 PWR 或 GND 时、不确定原因。

    W3连接到 IC 内部的电路。 直接连接到 PWR 或 GND 时、不确定原因。

    我们认为最好修改 PCB 布局、以完全移除与 PWR 和 GND 的连接。

    此致、

    Rob

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Rob

    我在执行 FMEA 时需要此信息、因为我需要描述 IC 的确切故障。 根据您的响应、我可以知道 D7和 U7连接到内部电路、这些电路在对电源或 GND 短路时会产生严重影响。 但我想知道每个 DNC 引脚的内部电路、以及每个 DNC 对电源或 GND 短路时 IC 的确切功能故障。 您的解释将帮助我了解确切的功能故障。 请作出答复

    谢谢、此致、

    Aravindhan R

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Aravindhan、

    遗憾的是、我们没有关于在实验中强制尝试断开器件以及了解与将建议的 DNC 引脚接地或接通电源相关的故障的信息。

    建议 根据 数据表中列出的数据表 DNC 引脚更新电路板设计。

    此致、

    Rob

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Aravindhan、

    我今天从设计团队那里获得了一些有关引脚 D7和 U7的其他信息。

    "即使是短时间短接高电平也可能导致器件故障。  这些引脚上有一个 ESD 二极管。  如果该 ESD 二极管上的2V 正向偏置不符合电流要求、可能会导致 ESD 二极管发生故障、从而将裸片上生成的负电荷泵电压永久短接至接地。"

    希望这对您有所帮助。

    此致、

    Rob

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Rob

    是的、此信息很有用。 您能否从设计团队那里获得有关所有 DNC 引脚的内部电路和精确故障模式的更多信息?

    因为在故障模式分析中、我需要这些详细信息来编写故障案例。

    谢谢、此致、

    Aravindhan  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Rob  

     我的查询尚未解决。  

    您能否从设计团队那里获得有关所有 DNC 引脚的内部电路和精确故障模式的更多信息?

    因为在故障模式分析中、我需要这些详细信息来编写故障案例。 请尽快回复。

    谢谢、此致、

    Aravindhan  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Aravindhan、

    我理解您的顾虑、但我们尚未确定当这些不同 DNC 引脚上发生电源或接地事件时将发生的确切故障模式。

    下面的信息就是我从设计团队获得的所有信息。

    此致、

    Rob

    ·  引脚 D1是具有500 Ω 串联电阻和50K 上拉电阻的 CMOS 输入引脚。  将该引脚短路为高电平或低电平会改变运行状态、但不会影响可靠性。

    ·  引脚 D7和 U7连接到片上产生的负电荷泵电压。 短接任一引脚低电平会导致器件的 I 或 Q 通道在短接期间停止正确转换。  将此引脚短接为高电平可能会导致器件故障。  这些引脚(阳极)与 GND (阴极)之间有一个 ESD 二极管、如果该 ESD 二极管上存在不符合电流要求的2V 正向偏置、则可能会导致 ESD 二极管发生故障、从而将裸片上产生的负电荷泵电压永久地短接至接地。

    ·   引脚 E3和 F4用于设计诊断。  使用引脚控制模式或数据表文档时短接高电平/低电平不会改变操作、并且不会影响可靠性。

    ·   引脚 W3是用于扫描和设计诊断的数字输出。  将此引脚短接至高低 电压 可能会导致输出驱动器出现故障、但 ADC 不需要此故障即可运行。  在最坏的情况下、这将导致残余泄漏电流。