This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] DAC1220:工作不稳定

Guru**** 2812305 points

Other Parts Discussed in Thread: DAC1220

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/data-converters-group/data-converters/f/data-converters-forum/874848/dac1220-unstable-working

器件型号:DAC1220

您好!

我无法找到决策、这就是我必须提出的原因。

我们的问题: DAC1220工作不稳定。

我们拥有:
Fxin=2.5MHz
FSPI_clk=200kHz
20位模式、C1=10nF、C2=3.3nF。
DVDD=5Vdc、AVdd=5Vdc、它们是由差分线性稳压器创建的。

DGND 和 AGND 与 DAC1220附近的0r 电阻器相连。



我们将通过 SPI 向 DAC1220写入0x0000或0xFFFF 数据(主器件为 F28M35H52C1RFPT Texas Instr.)。

基准电压= 2.5VDC。 输出电压必须为0至5V。

~7Hz 以下的频率下、我们的输出信号大多是稳定的(有时会中断):







SPI 数据:





然后、我们尝试增加模拟输出频率和信号中断:





SPI 数据:



此问题是否与稳定时间有关? DAC1220能否在稳定时间过程中通过 SPI 进行应答?

为了使 DAC1220稳定工作、我们应该怎么做?

问题:DAC1220工作不稳定。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Oleg、

    这是一个有趣的问题。  您能否确认、如果在写入命令后立即停止读取、输出是否看起来更好?

    谢谢、

    Paul

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Paul:

    是的、首先我们没有执行读取操作、当遇到问题时、我们开始使用读取命令。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Oleg、

    我在数据表中没有看到任何违反的具体情况。  您可以尝试一个实验吗?  如果增加读取和写入命令之间的 CS 高电平时间、会发生什么情况? 请尝试50µs。

    它会产生什么影响吗?

    谢谢、
    Paul

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    大家好、Paul、好消息-我们对所有3个 DAC 都很满意)

    成功的关键:  
    CS 未激活时、-SCK 为"下拉"(不是使用 OR IC 的"上拉")
    启动后、复位过程之前-200ms 延迟(奇怪的是、所有电源提供5V 电压5ms、有时不应用复位)
    针对所有3个 DAC 的独立复位、独立自校准、读取状态为自校准
    谢谢!