This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] ADS1252:ADS1252输出运行

Guru**** 2782615 points

Other Parts Discussed in Thread: ADS1252

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/data-converters-group/data-converters/f/data-converters-forum/870379/ads1252-ads1252-output-operation

器件型号:ADS1252

你(们)好

我的客户有疑问。

客户使用 ADS1252确认了运行情况、如下所示。
已确认 CLK 何时停止并在施加输入电压时重新启动。
这种现象对于 ADS1252是否正常?

e2e.ti.com/.../ADS1252.pdf

最恰当的考虑

T Kishi

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 T Kishi:

    您的客户是否可以分享其电路原理图?
    它可以通过电子邮件发送至 pa_deltasigma_apps@ti.com、而不是在线发布。

    如果您还可以了解 VDD 电源电压是多少以及 CLK 和 SCLK 的时钟频率是多少、那将非常有帮助。

    从示波器屏幕截图中、我无法看到足够详细的信息来 在不同的 SCLK 边沿之间进行差分。 客户是否可以共享单个读取操作的屏幕截图?

    看起来 SPI 信号上确实存在相当多的噪声、在某些情况下、会出现一些非常大的负尖峰(看起来像-2V)。 如果确实是这种情况、则可能会损坏器件。

     

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Chris  

    感谢你的答复。

    我将原理图发送到电子邮件地址。
    检查电路图中是否有任何内容。
    此外、请告诉我们您是否可以从此次活动中想到任何内容。

    注意事项

    T Kishi

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 T Kishi:

    您是否能够解释具体的客户问题/事件? 遗憾的是、我目前不理解客户所指的问题。