This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] ADS1298RECGFE-PDK:读取呼吸数据

Guru**** 2943400 points

Other Parts Discussed in Thread: ADS1298R

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/data-converters-group/data-converters/f/data-converters-forum/874589/ads1298recgfe-pdk-reading-respiration-data

器件型号:ADS1298RECGFE-PDK
主题中讨论的其他器件:ADS1298R

豪迪!

我一直在使用不带 MMB0 DSP 处理器的 ADS1298R 开发板、通过 SPI 直接与芯片通信。 使用 Fluke prosim8仿真的 ECG 波形获得了成功的结果。 我想测试续流器我可以通过 ADS1298R 的内置专用硬件从仿真器读取呼吸数据(配置为输出呼吸波形)。 我成功获得了由板载 MSP430生成的测试波形。 我已附上下面波形的图像。 然后、我将其配置为测量 Fluke 的波形、不过、我观察到的只是噪声(下图)。 这里是我的寄存器配置。 我做了些什么吗? 或者是否有不同的配置?  

寄存器配置:  

CONFIG4:配置寄存器4

字段

说明

7:5

RESP_FREQ[2:0]

001 = 32kHz 调制时钟

4.

保留

始终写入0h

3.

SINGLE_SHOT

0 =连续转换模式

2.

WCT_TO_RLD

0 = WCT 至 RLD 连接关闭

1

PD_LOFF_COMP

0 =禁用导联脱落比较器

0

保留

始终写入0h

 

WRITE_REGTER (CONFIG4、0x20u);

 

CH1SET:单个通道设置

 

字段

说明

7.

PDN

0 =正常运行

6:4

GAINn[2:0]

011 = PGA 3

3.

保留

始终写入0h

2:0

MUXn[2:0]

000 =正常电极输入

 

WRITE_REGISTER (CH1SET、0x30u);

WRITE_REGISTER (CH2SET、0x30u);

 

RESP:呼吸控制寄存器

字段

说明

7.

RESP_DEMOD_EN1

1 = RESP 解调电路打开

6.

RESP_MOD_EN1

1 = RESP 调制电路接通

5.

保留

始终写入1h

4:2

RESP_PH[2:0]

100 = 112.5°相位

1:0

RESP_CTRL[1:0]

10 =具有内部信号的内部呼吸

WRITE_REGISTER (RESP、0xF2u);

 

上图是板载 msp450生成的测试信号。 下面是由 Fluke 的 Prosim 8生成的信号绘制的图。 请注意、JP34、35已切换到电极输入。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Ravindu、

    感谢您的发帖、欢迎来到我们的论坛。

    您与 MSP430的板载呼吸波形共享的第一幅图像未通过。 请重新连接吗?

    要使用外部呼吸输入(例如从 Fluke ProSim8)、您必须将 JP34和 JP35上的跳线设置更改为[2-3]位置。 此外、请仔细检查仿真器是否已正确配置和启用、以进行呼吸输出。 您可能需要选择测量哪种导联呼吸(即、对于导联 I 呼吸、LA-RA)。 尝试将呼吸阻抗设置调整为至少1欧姆的峰间值、以使其更加明显。

    此致、

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    谢谢、我将查找一欧姆阻抗。 这是 板载呼吸波形。