This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] ADS8586S:是否可以在连续模式下运行 ADS8586S?

Guru**** 2692745 points

Other Parts Discussed in Thread: ADS8586S

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/data-converters-group/data-converters/f/data-converters-forum/874566/ads8586s-is-it-possible-to-operate-ads8586s-in-continuous-mode

器件型号:ADS8586S

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Jhansi、

    您能不能澄清您想要的"连续模式"是什么? ADS8586S 的转换由 CONVSTA/B 引脚上的信号启动和控制、因此该 ADC 可以连续处理 CONVSTA/B 信号。

    此致、

    戴尔

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Dale、

    感谢你的答复。

    正如您提到的、转换将由 CONVSTA/B 控制

    在这里、我最初将 CONVSTA/B 拉至低电平、然后拉至高电平以启动转换(来自时序图)。 我的理解是否正确?

    如果是、从所有通道读取数据(并行模式)后、下一次转换将自动启动、或者我需要像第1点中提到的那样切换 CONVST 引脚。

    请您澄清一下。

    此致、

    Jhansi P

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Jhansi、

    1.是的,你的理解是正确的。

    2.您必须再次切换。

    此致、

    戴尔

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Dale、

    感谢您的回复、您已清除了我的所有问题。

    此致、

    Jhansi P