This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] ADS8920BEVM-PDK:ADS8920BEVM-PDK - PHI 连接器的电缆?

Guru**** 2540720 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/data-converters-group/data-converters/f/data-converters-forum/890896/ads8920bevm-pdk-ads8920bevm-pdk---cable-for-phi-connector

器件型号:ADS8920BEVM-PDK

大家好、

我正在使用 ADS8920BEVM-PDK 评估板。  我想使用 SPI 将其连接到 DSP、而不使用 PHI 控制器板。

如果有人知道连接 ADS 板和 PHI 控制器板的连接器类型是什么、并且是否有可使用的特定类型的电缆、那将会大有帮助?

我非常希望有人提出任何意见或建议。

此致、

Dejana

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Dejana 您好!

    我不知道此连接器使用哪种电缆、但 PHI 板上连接器的器件型号为:

    QSH-030-01-L-D-A

    https://www.digikey.com/product-detail/en/samtec-inc/QSH-030-01-L-D-A-TR/SAM14239CT-ND/9594532

    此致、
    Keith Nicholas
    精密 ADC 应用

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Keith、

    我正在设计一个可焊接此连接器的定制 PCB、以便在没有控制器的情况下接近 ADS 板的 SPI 接口。

    PCB 如下所示:  

    为了使电路板正常工作、我采用了以下引脚:/RST、SDI、CONVST、/CS、SCLK、 SDO-0、SDO-1、SDO-2、SDO-3、EVM_REG5V5、EVM_DVDD 和 AGND。 如果我无法焊接通常连接到模拟接地的四个中间大板、是否可以通过 QTH-030-001连接器的引脚3将模拟接地连接到 ADS、并将这四个中间板未焊接到板上?

    此致、

    Dejana

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Dejana 您好!

    由于 Keith 现在已经离开了、所以我将代表他回答您的问题。

    具有更多接地连接的目的是在两个电路板之间实现更好的接地连接。 可以只将连接器的引脚3用作接地连接。 如有必要、在进行测试时、您可以使用额外的蓝色导线连接两个电路板。

    此致、

    戴尔