This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] AFE5807:SDOUT 引脚的输出电流

Guru**** 2826195 points

Other Parts Discussed in Thread: AFE5807, AFE5809, SN74AUP1T04

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/data-converters-group/data-converters/f/data-converters-forum/875230/afe5807-output-current-for-sdout-pin

器件型号:AFE5807
主题中讨论的其他器件: AFE5809SN74AUP1T04

您好!

AFE5807数据表中似乎没有 SDOUT 引脚提供的输出电流(I_OH 和 I_OL)的信息。 也没有有关该引脚等效电路的信息、因此很难对其进行假设。 我需要此信息来选择用于更改电压电平的合适晶体管、以便将 SDOUT 信号与具有 LVCMOS2V5电压电平输入标准的 FPGA 连接。

此致、
C.J.

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    当您查看产品说明书第11页时、

    它提到 SDOUT =0 (对于批量)

    SDOUT=DVDD (对于 VOH)=1.8V (当技术规格为 DVDD=1.8V 时)

    请正确设置 FPGA。

    谢谢!

    此致、

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Chen、

    这是正确的、但我要求的是电流、而不是电压。 对此有什么见解吗? 谢谢。

    此致、
    C.J.

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    是的、你是对的。

    AFE5807数据表没有提到这种详细信息

    SDOUT 引脚的输出电流。

    我们将很快向您介绍更多详细信息。

    谢谢!

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    因为您的问题与您有关

     将 SDOUT 信号与具有 LVCMOS2V5电压电平的 FPGA 连接。

    我们建议您参阅 AFE5809数据表的第49页。

    在您的案例中:电平转换器 SN74AUP1T04可用于将1.8V 逻辑转换为2.5V、以满足您的应用需求。

    谢谢!

    此致、