This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] ADS8584S:在串行数据读取模式下使用20MHz SCLK 读取 ADS8584S ADC 数据时出现问题

Guru**** 2511415 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/data-converters-group/data-converters/f/data-converters-forum/883180/ads8584s-ads8584s-adc-data-read-with-20mhz-sclk-in-serial-data-read-mode-having-issue

器件型号:ADS8584S

尊敬的 TI 团队:我(来自 SFO Technologies)在串行模式下使用 ADC 器件型号:ADS8584SIPMR、SCLK 为20MHz、但我无法接收有效数据(持续为零"0")。 您能否在 c/c++中提供示例代码。

尽快

谢谢  

此致

Hari Kumar。 G

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Hari、

    我们没有此器件的示例 C++代码。  您能否使用示波器或逻辑分析仪捕获您的数字图形?