This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] ADS42LB69:两个 ADS42LB69同步

Guru**** 2826755 points

Other Parts Discussed in Thread: ADS42LB69

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/data-converters-group/data-converters/f/data-converters-forum/883288/ads42lb69-two-ads42lb69s-synchronization

器件型号:ADS42LB69

您好!

 

为了对齐两个 ADS42LB69输出、必须使用 SYNCINN/P、即使输入时钟分频器被旁路(1分频)?

或者、如果 CLKINP/N 相位在两个 ADS42LB69上对齐、则在旁路输入时钟分频器时无需使用 SYNCINN/P?

 

此致、

 

希拉诺

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Hirano、

    如果未使用输入时钟分频器、 SYNC 将不起作用。  SYNC 复位输入时钟分频器的相位。 它不用于任何其他目的。

    要使用1分频时钟对齐两个器 件、请确保对所有器件使用相同的时钟、尽量减少时钟布线的偏差、如果可能、请使用相同的电源。

    此致、

    Jim

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Jim、

     

    感谢您的回答。

     

    如果不使用相同的电源、会出现什么问题?

    请详述一下。

     

    此致、

     

    希拉诺

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Hirano、

    如果电源电平不同(以 mV 为单位) 、则实际发生样本的时间可能会有很小的差异。 可能非常小。

    此致、

    Jim