This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] ADS1278-SP:ESD 额定值?

Guru**** 2539500 points
Other Parts Discussed in Thread: ADS1278-SP

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/data-converters-group/data-converters/f/data-converters-forum/874789/ads1278-sp-esd-rating

器件型号:ADS1278-SP

团队、

对于 ADS1278-SP 上的 ESD 额定值、该数据表显示为"待定"。  这些值是什么?

谢谢你。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    请给我几天时间来跟踪数据。  我将在周五工作结束前提供更新。

    谢谢!

    此致、
    Keith Nicholas
    精密 ADC 应用

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Keith、

    您对此有何发现?

    感谢您的支持。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    我们仍在搜索数据。  这将需要更多的延迟。  很抱歉耽误您的时间、但一旦有任何其他数据、我将立即更新此帖子。

    此致、
    Keith

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    下面是我在 ADS1278-SP ESD 方面的发现。

    ADS1278-SP - ESD HBM 分类为1C。

    根据 MIL-STD-883G 的方法3015、1C 类、1、000伏至1、999伏。

    请注意、这与 HBM 模型相同。  如果您需要最小数字,则可以使用1000V。

    此致、
    Keith