This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] ADS8588S:AGND 和 DGND

Guru**** 2535750 points
Other Parts Discussed in Thread: ADS8588S

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/data-converters-group/data-converters/f/data-converters-forum/874890/ads8588s-agnd-and-dgnd

器件型号:ADS8588S

尊敬的所有人:

我想问一个有关 AGND 和 DGND 的问题。

ADS8588SIPMR 的 AGND 和 DGND 是否在内部分离?

我们的客户希望在使用该器件进行设计时了解上述内容。

此致、

是的、奥特伊

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Y.Ottey、

    器件上的 AGND 和 DGND 之间没有连接。 如 ADS8588S 数据表的布局指南部分所述、强烈建议使用单个公共接地层。 对于需要分离式模拟和数字接地平面的设计、模拟和数字接地平面必须在靠近器件的位置处于同一电位并联在一起。  

    此致、

    戴尔

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你(们)好

    感谢你的答复。

    我想就您的回答提出其他问题。

    "对于需要分离式模拟和数字接地平面的设计、模拟和数字接地平面必须在靠近器件的位置连接在一起、并且具有相同的电位。 "

    关于上述句子、在以下情况下、分别设计模拟和数字接地平面时需要考虑哪些问题?

    当每个接地平面具有不同的电位时
    当每个接地层不靠近器件时

    此致、

    是的、奥特伊

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Y.Ottey、

    应将 AGND 和 DGND 连接到相同的电压电位+/-0.3V、否则会超出产品的某些最大额定电压并可能损坏器件、可使用 AGND 和 DGND 之间的背对背肖特基二极管来满足要求。 如果您的每个接地层不靠近器件或接头点远离器件、则模拟和数字信号电流必须走更长的路径才能返回器件、它们可能相互干扰、 敏感的模拟电路可能会受到数字返回电流的影响、您将无法实现指定的性能、也可能 违反器件的最大额定电压。

    有关此主题的更多信息、请查看以下常见问题解答主题:  

    [已解决][常见问题解答]高分辨率 ADC 的 PCB 布局指南和接地建议-数据...

    此致、

    戴尔