This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] DAC43608:基准输入阻抗

Guru**** 2673945 points

Other Parts Discussed in Thread: DAC43608

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/data-converters-group/data-converters/f/data-converters-forum/875370/dac43608-reference-input-impedance

器件型号:DAC43608

大家好、

你好。

我们的客户希望了解所有通道通电时 DAC43608的基准输入阻抗的最小值和最大值、因为数据表中仅指定了12.5k 欧姆的典型值。 如果没有特定值、您是否知道该典型值将会偏离多少、5%、10%?

此外、该引脚在断电状态下的输入阻抗是多少?

数据表:  http://www.ti.com/lit/ds/symlink/dac43608.pdf

提前感谢!

艺术

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    艺术、

    我们需要与我们在印度的设计团队就此进行核实。 鉴于这是星期五下午、这将是星期一的回应。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Kevin:

    感谢您的到来!

    艺术

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Art、

    我们对典型值(24千欧)进行了更正、您可以预期在各种条件下会有10%- 15%的变化。 将更新数据表以反映相同情况。

    在断电状态下、由于我们从 内部节点上断开基准引脚、因此它将非常高。

    Akhilesh K

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Akhilesh K、

    感谢您的确认。 这是一个有价值的输入。

    艺术